This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5151:TVP5151没有时钟输出信号

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5151, TVP5150AM1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/625947/tvp5151-tvp5151-does-not-have-the-clock-output-signal

部件号:TVP5151
主题中讨论的其他部件: TVP5150AM1

大家好,

客户正在使用TVP5151。 输入信号是PAL视频信号,它是一个通道。

附件是他的示意图。  当27MHz晶体连接到26引脚时,SCLK 9引脚没有任何时钟信号输出。

客户表示他参考了开机和重置计时的数据表。  

对于客户的问题,您是否会提供一些建议? 客户想知道如何生成SCLK引脚的时钟信号?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要将晶体连接到插针XTAL1和XTAL2之间。

    或者,您可以将时钟源连接到XTAL1 (OSC)。 有关详细信息,请参阅数据表中的3.16 部分(时钟电路)。

    不知道为什么要尝试将晶体连接到针26 (Avid)。

    另外,确保通过设置I2C寄存器0x03 (其它控制寄存器)启用时钟和数据输出。

    巴西,

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    客户参考图3-8的中间图。 参考时钟配置。

    26引脚连接27MHz晶体,而XTAL1引脚连接到GND,而XTAL2连接到NC。

    这是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们正在查看什么数据表?

    最新的TVP5150AM1数据表显示以下内容...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,他们使用的是TVP5151的数据表,而不是TVP5150AM1。

    主板上实际使用的是哪种设备? 上图显示的是TVP5150AM1。

    巴西,
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    是的,客户实际上在其主板上使用TVP5151。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户必须连接时钟源,如果使用针脚26,则不能连接晶体。 使用引脚26作为输入的选项是允许支持3.3V或1.8V时钟源。

    如果使用晶体,则必须根据数据表使用引脚5和6。

    巴西,

    Steve