请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TVP5151 主题中讨论的其他部件: TVP5150AM1
大家好,
客户正在使用TVP5151。 输入信号是PAL视频信号,它是一个通道。
附件是他的示意图。 当27MHz晶体连接到26引脚时,SCLK 9引脚没有任何时钟信号输出。
客户表示他参考了开机和重置计时的数据表。
对于客户的问题,您是否会提供一些建议? 客户想知道如何生成SCLK引脚的时钟信号?
祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)