This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:有关数据表中的"BW"定义的一些问题...

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/625476/ads1293-some-question-about-bw-definition-in-datasheet

部件号:ADS1293

德拉斯,

我的客户对数据表中的带宽有一些疑问。

表8中提到生物武器,其定义是什么?

例如,BW是160,它是menas

A.信号只能在0~160Hz范围内传递

B.信号只能从0.05~160Hz传输

c.信号只能从0.5~160Hz或传送  

D.其他,请加以解释

2.基于上述问题,如果客户想要设计0~150Hz LPF,他们需要怎么做?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Peter,

    感谢您对我们的ADS1293的关注!

    表8中列出的带宽是PACE和ECG通道数字滤波器输出的信号带宽。 此带宽取决于抽取比率和输出数据速率。 通常,此规范指示数字滤波器响应的-3dB点。

    如果您回顾图18,您会发现数字滤波器由三个阶段组成,每个阶段都是一个具有不同小数比的sinc5滤波器。 PACE通道来自第2阶段的输出,而ECG通道来自第3阶段的输出。 根据输出的来源,滤波器响应看起来会有所不同,但所有响应都将从DC处的单位增益(0 dB)开始,然后在表8中指定的信号带宽处滚动到-3 dB。

    客户是否只对0赫兹到150赫兹的信号感兴趣? 我仍然认为数字滤波器中的160Hz带宽就足够了-请记住,滤波器响应将在-3dB点之前开始滚动,因此实际上,您希望滤波器截止值超出您感兴趣的信号带宽。 否则,如果他们希望-3dB点精确出现在150Hz,则可以调整输入时钟频率。 可接受的输入时钟频率范围为3.7MHz至4.5MHz。 有关ADS1293时钟选项的更多详细信息,请参阅第28页上的第8.3 .................................................................19节。

    此致,