This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482EVM:DAC3482EVM输入电压下降

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/624325/dac3482evm-dac3482evm-input-voltage-dropping

部件号:DAC3482EVM

为EVM提供输入6V时,电源的电压将下降到3.5 -V周围(提供6V)。
此外,LED非常昏暗。  
请尽快回答问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mayank,

    我们正在对此进行调查,并将很快与您联系。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Dan

    感谢您的调查。

    正在等待您的回复。

    Mayank
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mayank,

    您知道电源的电流限制是多少吗? 听起来EVM可能需要的电流比电源允许的电流多,因此电压在响应中下降(导致LED变暗)。

    此致,