请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DAC3482EVM 为EVM提供输入6V时,电源的电压将下降到3.5 -V周围(提供6V)。
此外,LED非常昏暗。
请尽快回答问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
为EVM提供输入6V时,电源的电压将下降到3.5 -V周围(提供6V)。
此外,LED非常昏暗。
请尽快回答问题。