This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5604:TLV5604输出查询

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV5604, LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/623544/tlv5604-tlv5604-output-query

部件号:TLV5604
在“线程: LM3880”中讨论的其它部件

你(们)好

请帮助检查随附的示意图和波形。 问题在于输出A~D纹波高电压。

CS和FS的更改(Linux系统,系统将在10秒开机后开始工作):

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Star:

    感谢您的查询。 请您解释一下波形吗?

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uttam

     图2和图3是    TLV5604针脚输出(或OUTB,输出,D)在TLV5604通电时的波形。

      引脚输出(或OUTB,outc,D)的波形也 不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Star:

    您能否在单个屏幕中与SPI共享输出的示波器截图? 这将帮助我们轻松调试问题。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uttam:

    SPI的输出为图1和图2。

    图1是不带TLV5604输出的SPI总线;图2具有SPI总线和TLV5604输出,但不带CLK

    通电时   ,引脚 输出电平为0伏至5伏(参考电压为5.0伏)。

    图1.

    图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加的波形供您参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Star:

    请测量/绘制参考纹波以及输出纹波。 我们需要知道来源。 请注意,由于参考是使用分流器从电源生成的,有时可能会有纹波。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     上图显示 了当  TLV5604通电时,功率(包括DVDD,RefCD,AVDD)和OUTD的波形

    但OUTD的波形与 昨天测得的,Ω 不同,我不理解为什么?Ω

    昨天 测量的波形 显示在。º 之后

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题的原因(outa~D有高电平或高脉冲)是“AVdd和RefCD先通电,然后DVdd通电”,对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Star:

    正确的电源顺序应为DVDD,AVDD,然后是REF。 请查看绝对最大评级。

    有关精密DAC中的功率定序的详细信息,请参阅以下培训视频:

    training.ti.com/lessons-precision-dacs-power-sequencing

    由于电源是您所展示的示意图之外的,我无法建议您如何准确地实现顺序。 但是,如果您无法找到简单的解决方案,则可以使用某些电源定序设备来实现此目的。 例如,LM3880就是这样的设备之一。

    此致,
    Uttam