This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294EVM:评估板与REV C不同

Guru**** 2929750 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5294EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/624715/ads5294evm-eval-board-is-not-the-same-as-rev-c

部件号:ADS5294EVM
主题中讨论的其他部件:DAC3484EVM

您好,

我有去年的ADS5294EVM,它是一款REV C,所有的功能都很好。 我用TSW1400的评估软件(带USB通信)测试了主板,所有通道都很好。 由于我必须将其用于其中一个系统,我断开了USB通信,并通过R5,R7和R8为ADC提供了SPI,所有操作都按预期运行,系统运行良好。 它是ADS5294EVM,TSW1400和DAC3484EVM的组合。 如此出色的产品

此后,我们又订购了2块ADS5294EVM板,它们是REV D。它们的作用与REV C略有不同,但在大多数情况下,它们的工作方式与评估软件类似。 当我使用自己的SPI进行相同的修改时,它不起作用。 此外,通道8不能在两个主板上使用我从REV C获得的相同软件/固件。REV D与REV C有何不同。有人能给我发送REV D示意图的链接吗

谢谢!

Ramakrishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ramakrishna:

    我们已收到有关ADS5294EVM的查询,并将很快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Praveen:
    感谢您的回复,我进行了更多测试,SPI配置工作正常,但通道号不是8。 当我看一下转速C板时,它没有可配置的选项可与TSW1250或TSW1400一起使用。 版本D有选件,它有两个电阻器R201和R202,我在REV C上看不到。我不确定,高速连接器的引脚是否因该选件而改变。 这就是为什么我想要掌握ADS5294EVM Rev D的原理图来查看映射
    谢谢!
    Ramakrishna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ramakrishna,

    我认为D修订版不起作用的主要原因是你所指出的。 这是修订版D示意图的副本

    比较C版和D版示意图,我想说,在R201和R202安装0欧姆电阻器时,TSW1400上的通道8应该会再次工作。

    此致,

    奥卢