请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS5294EVM 主题中讨论的其他部件:DAC3484EVM,
您好,
我有去年的ADS5294EVM,它是一款REV C,所有的功能都很好。 我用TSW1400的评估软件(带USB通信)测试了主板,所有通道都很好。 由于我必须将其用于其中一个系统,我断开了USB通信,并通过R5,R7和R8为ADC提供了SPI,所有操作都按预期运行,系统运行良好。 它是ADS5294EVM,TSW1400和DAC3484EVM的组合。 如此出色的产品
此后,我们又订购了2块ADS5294EVM板,它们是REV D。它们的作用与REV C略有不同,但在大多数情况下,它们的工作方式与评估软件类似。 当我使用自己的SPI进行相同的修改时,它不起作用。 此外,通道8不能在两个主板上使用我从REV C获得的相同软件/固件。REV D与REV C有何不同。有人能给我发送REV D示意图的链接吗
谢谢!
Ramakrishna