This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1210:关于分辨率

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/622263/ads1210-about-resolution

部件号:ADS1210

您好,

我的客户读取每个数据速率的FCR寄存器(上16位,字节2和1)。

・10Hz・・・6916h  正常
・20Hz・・・68C3h   正常
・40Hz・・・F30Dh   NG
・50Hz・・・AF29h   NG
・55Hz・・・E74Dh   NG
・60Hz・・・AF29h   NG

参考FCR寄存器的上16位是否正确?

还是未定义前2位?

此致,

Kenji Ohno /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ohno-San,

    您能否提供有关此问题的背景以及为什么会引起关注的更多详细信息?  客户以前是否看到 所有数据速率之间的数据更一致,现在是否看到不同的值?  是否 为每个数据速率发布新的校准?  是否可以向我发送正在使用的命令寄存器设置?

    我所关注的一个问题,是如何从FCR登记册中读取有关时间安排的数据。  是否有任何示波器镜头或逻辑分析器镜头可用于查看与ADS1210的通信?

    关于实际数据,很难预测登记册中的数据。  数据表第22页讨论了全刻度校准寄存器

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bob-San,

    对不起,我没有告诉详细的背景。

    我是Shimizu-san的同事。我们支持相同的项目。

    (他当时询问"A/Dcift value is shift"。当时,寄存器设置被告知。)

    客户认为以下是原因。

    <causes (原因)>

      "在FCR中设置了异常值"

    ・在40 Hz至60 Hz时,它从未正常。 (正常与10,20 Hz几乎相同。)

    < FCR读数的条件>

    ・使用自校准进行校准。 (通过伪系统校准获得相同的结果)

    ・RefIN=2.5V、增益=16 (即使增益发生变化,也会出现相同的问题)

    我想知道原因是什么。

    感谢您的特别支持。

    此致,

    Kenji /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ohno-San,

    遗憾的是,我无法从测试设置中读取OCR或FCR数据,因此我不知道该期待什么,或者FCR是否会在数据速率上发生很大变化。  偏移校准首先完成 ,并从结果中删除。  然后应用引用并确定转换因子以对 ADC结果使用乘数(减去OCR值)。  如果增益校准存在问题,可能是基准噪声或不稳定造成的。  较低的数据速率可使结果平均值降低噪音。

    ADS1210数据表第13页上的“校准”部分讨论了以较高的数据速率进行重复校准,计算FCR和OCR结果的平均值以及将内容写回寄存器。  这允许根据需要进行调整,以便您不会严格限制自校准或系统校准。

    我对以下讨论仍有疑虑:

    https://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73/p/61.6715万/2273734#2273734</s>227.3734万 227.3734万

    如果使用系统校准,则很可能会看到线程中讨论的增益错误。  为了让我给出更具体的原因或解释,我需要了解有关如何进行校准以及校准是自行校准还是系统校准的更多具体信息。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bob-San


    我们收到了客户提出的以下其他问题。

    请回答。

    1)重置脉冲
    重置规定在新旧数据表中有所不同。请告诉我更改的原因。
    旧数据表的操作是否有问题?

    2)写入CMR
    CMR设置程序是否有限制?
    增益设置,数据速率设置,校准指令等只需一个指令即可执行。

    3)校准
    请告诉我计算OCR FCR中数据集值的公式。

    提前感谢。

    此致,
    Kenji Ohno/Japan Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob-San

    抱歉,由于某些问题,无法更新此数字。

    附加旧数据表和新数据表的重置计时。

    此致,

    Kenji Ohno/Japan Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ohno-San,

    请参阅下面的我的回答。

    此致,

    Bob B

    [报价用户="Kenji Ohno"]

    您好,Bob-San


    我们收到了客户提出的以下其他问题。

    请回答。

    1)重置脉冲
    重置规定在新旧数据表中有所不同。请告诉我更改的原因。
    旧数据表的操作是否有问题?

    [Bob]我所获得的信息显示了将ADS1210数据表从Burr-Brown首次导入到TI系统中的情况,该系统具有与最新数据表中所示相同的重置模式。  最新的Burr-Brown数据表为2000年5月的E版。  很难说明信息何时更改 或更改原因。  我会问一些设计师,但由于这是一个相当老的设备,只有少数人对 该设备的内部工作有任何了解,我们可能无法给出具体的答案。  

    2)写入CMR
    CMR设置程序是否有限制?
    增益设置,数据速率设置,校准指令等只需一个指令即可执行。

    [Bob]最好将通信限制为DRDY低的单个转换周期。  该指令允许读取或写入最多4个字节,以便一次可以访问整个CMR。  如果要发布多个指令,请参阅ADS1210数据表第26页上的多指令部分。

    3)校准
    请告诉我计算OCR FCR中数据集值的公式。

    [Bob] OCR是偏移校正因子。  设备上放置了一个内部短路(自偏移校准),返回的代码 被放置在OCR寄存器中。  任何后续操作都将始终先通过减去OCR值来调整偏移。  对于增益校准,输入设置为满刻度,偏移调整代码的因子乘以FCR以获得满刻度结果代码。  尽管应用手册SBAA099与ADS1210没有直接关系,但仍有许多有关校准工作原理的良好信息。

    提前感谢。

    此致,
    Kenji Ohno/Japan Disty.

    [/引述]