This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282:器件断电时差动输入阻抗是多少?

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1282, ADS124S08, ADS1220, ADS1263, ADS1282-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/623740/ads1282-what-is-the-differential-input-impedance-when-the-device-is-powered-off

部件号:ADS1282
线程中讨论的其他部件: ADS124S08ADS1220ADS1263

我搜索了数据表,但在关闭ADS1282时找不到预期差动输入阻抗的数据。  

我的根本问题是,我正在考虑使用ADS1282来测量温度,使用500uA恒定电流源激发的PT2000。 但是,我会有双冗余测量系统(即两个测量系统连接到同一传感器)。 任何时候只有一个会打开,所以我尝试分析"关闭"对我的测量的影响。 (我还必须弄清楚,如果两者同时意外启动,会发生什么情况,但至少我知道DII (ON)是1Gohm)。  

输入电路与数据表中应用示例中的"参考接点"电路大致相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diarmuid,您好!

    关闭状态下的输入阻抗将有显著变化。
    输入引脚具有ESD二极管,可连接到ADC电源引脚。 由于电源引脚浮动在关闭状态,因此不会告诉您在输入阻抗方面看到的内容。 最糟糕的情况是,如果输入引脚偏置,电源引脚被强制接地,则ESD二极管会正向偏压,输入阻抗将会很低。

    最好是保持ADC通电,但保持/PWDN引脚低电平。 至少这样ESD二极管不会正向偏压。 此外,我没有发现将两个高阻抗输入连接到同一信号源的任何问题。

     

    除了:ADS1282用于RTD测量的情况很少见,因为此器件更适合用于交流测量。 用于RTD测量的典型设备包括ADS1220,ADS124S08和ADS1263 (也具有冗余辅助ADC)。

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    感谢您的非常有帮助的回复。 也许不是我想要的答案,但至少我现在知道我面临的问题。 您提到的其它ADC实际上更适合传感器,但应用需要一种极硬的解决方案,这极大地限制了我的选择(事实上,我使用的是ADS1282-SP)。 我需要高分辨率和非常高的精度。 我计算1282的DC误差 是关于0.02 % FSR的,大约是我的误差预算的六分之一。 同样,不是很理想,但可能是可行的。  

    确定偏离阻抗的困难可能是显示限位器。 由于其他原因,不能选择保持设备通电。  

    再次感谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diarmuid,您好!

    好的,我知道您现在使用ADS1282的原因...

    您可能需要考虑在ADC和RTD传感器之间使用MUX或开关(可能是光电MOS),以便完全断开断电ADC与传感器的连接。 我相信还有一些其他供应商最近推出了故障保护型多路复用器,这些复用器在断电时具有高阻抗。

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好主意。 我已经在研究mux,但更多的是增加通道密度,因为有可用的房地产而不是作为隔离器. 我也许能用一块石头杀死两只鸟。 感谢您的意见,这是一场有益的讨论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW -您是否可以检查我对0.02 % FSR上1282 DC误差的估计值...?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diarmuid,您好!

    直流电误差取决于几个不同的因素,例如工作温度范围,输入信号的振幅以及您是否执行校准。 校准之前,由于增益错误(假设为2.5V或100 % FS信号),错误将与1 % 有关。 此错误将随信号幅值而变化,因此在10 % FS中,您只会意识到- 0.1 % 错误)。

    校准后,增益误差漂移将成为下一个最大误差来源。 假设工作温度范围受限或输入信号幅值小于Vref,则您大致处于0.02 % FSR错误,如下面的根平方和(不相关)估计值所示:

    此致,
    Chris