您好,
我将使用AFE4300并遵循AFE4300EVM板的指南设计一个用于阻抗测量的新板。
我发现这个关于在两个电流通道之间使用或不使用10M电阻器的讨论,但我不理解正确的建议。
e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/p/42.5106万/1517888?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=AFE<xmt-block0>151.7888万4300 % 4014M#1517888</s>151.7888万
我认为有四种情况:
在两个电流通道之间使用10M电阻器+在每个电流通道上使用隔离电容器(1 UF)
在两个电流通道之间使用10M电阻器+使用隔离电容器(1 UF),在每个电流通道上并联使用10K电阻器
在两个电流通道之间不要使用10M电阻器+在每个电流通道上使用隔离电容器(1 UF)
在两个电流通道之间不使用10M电阻器+在每个电流通道上使用隔离电容器(1 UF)并联10K电阻器
您能告诉我最后的解决方案吗?为什么?
您能否告诉我是否存在应用说明或技术文档?
我还有另一个问题:
我想混合六个电流通道到测流器,以便有六个独立点来注入电流(例如:I0-I1,I2-I0,I1-I3,I3,I4等,用于所有可能的组合)。 如果之前的响应为1或2,则应在每个电流通道组合之间放置一个10M电阻器(I0-I1,10M在I0-I2之间,10M在I0-I3之间,10M在I0,I4等之间)。 如果是,我认为我不能将AFE4300用于我的个人。 是这样吗?
很抱歉,我有这么多问题。
提前感谢您的参与。