This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300关于电流通道之间10M电阻器的问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/623911/afe4300-question-about-10m-resistors-between-current-channels

主题中讨论的其他部件:AFE4300

您好,

我将使用AFE4300并遵循AFE4300EVM板的指南设计一个用于阻抗测量的新板。

我发现这个关于在两个电流通道之间使用或不使用10M电阻器的讨论,但我不理解正确的建议。

e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/p/42.5106万/1517888?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=AFE<xmt-block0>151.7888万4300 % 4014M#1517888</s>151.7888万

我认为有四种情况:

在两个电流通道之间使用10M电阻器+在每个电流通道上使用隔离电容器(1 UF)
在两个电流通道之间使用10M电阻器+使用隔离电容器(1 UF),在每个电流通道上并联使用10K电阻器
在两个电流通道之间不要使用10M电阻器+在每个电流通道上使用隔离电容器(1 UF)
在两个电流通道之间不使用10M电阻器+在每个电流通道上使用隔离电容器(1 UF)并联10K电阻器
您能告诉我最后的解决方案吗?为什么?

您能否告诉我是否存在应用说明或技术文档?

我还有另一个问题:

我想混合六个电流通道到测流器,以便有六个独立点来注入电流(例如:I0-I1,I2-I0,I1-I3,I3,I4等,用于所有可能的组合)。 如果之前的响应为1或2,则应在每个电流通道组合之间放置一个10M电阻器(I0-I1,10M在I0-I2之间,10M在I0-I3之间,10M在I0,I4等之间)。 如果是,我认为我不能将AFE4300用于我的个人。 是这样吗?

很抱歉,我有这么多问题。

提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gae:

    我们已收到您关于设备AFE4300的咨询,下周将回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,盖先生:

    励磁电流由安培生成,需要直流反馈以确保稳定性。
    现在,如果您使用纯电容式网络作为要测量的阻抗,安培将不会获得直流反馈,也不会稳定。
    这就是我们建议在IOUT引脚之间添加电阻器的原因。 此电阻器的值完全取决于所测量的阻抗(即本体阻抗),它应该足够高,以确保几乎所有交流电流都流经本体阻抗。
    隔离盖仅用于保护患者安全,而10千欧与身体阻抗的电阻分量一起向电流提供直流反馈。 在这种情况下,您不需要额外的10MOhm。

    总之,如果您的身体阻抗具有电阻元件,您可以连接网络(即 R || C,10Kohm和1uF )与所有IOUT引脚串联。 使用此配置,您可以使用IOUT的任意组合。


    此致,
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prabin

    感谢您的回复。

    但是,我还有一个关于患者隔离的问题。 如果我将10K电阻器与电容器并联使用,我将无法在患者和设备之间实现正确的隔离。 我正在 制造一个医疗设备(2类),所以我不能冒险在患者身上引入直流电。

    它是否是阻抗测量期间或 认证阶段(风险分析)的真正(可能的)问题?

    你对此有什么建议吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,盖先生:

    大多数直流电流被DAC_FILT_In和DAC_OUT引脚之间的串联电流阻断。
    但是,如果您仍然认为存在风险,则可以将隔离盖的电阻增加到更高的值。 主要目的是向AMP提供直流反馈,并为直流电流提供高阻抗。 由于有并联盖,交流电流将看不到这种大电阻器。

    我对认证阶段一无所知。

    此致,
    Prabin