This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7952:查看ads7952的sch

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/622507/ads7952-review-sch-of-ads7952

部件号:ADS7952

尊敬的:

  我的客户使用的是ASD7952。您能否帮助查看sch。  是否有任何示例代码显示如何配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joyce,
    我们将就此问题与您再次进行讨论。
    谢谢!
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce,

    请在下面找到我们的意见。 如有疑问,请联系我们

    ADS7952原理图回顾

    A)     示意图中对MXO (引脚7)进行了两次调用。

    将第二个MXO更改为AINP (PIN 8)。 TP191应连接到AINP (引脚8)。

    b)     此外,考虑在TP191和AINP之间安装可选的RC滤波器。

    c)     不使用CH6和CH7。 最好使用下拉电阻(10k)将未使用的输入连接到GND。

    D)     GPIO引脚加电默认为输入。 最好使用下拉电阻器将未使用的输入端接至GND。 注意ADS795x上的GPIO引脚对于打开/关闭任何开关,启用器件或打开继电器非常有用,尤其是在隔离电池监控的情况下。

    e)     您能否分享更多有关HV_12V和HV_5V及其他信号的信息? 请注意,全刻度输入范围为0至2Vref=5V (如果选择了范围2且VA = 5V)。  如果预期这些高压线路上会出现与ADC输入耦合的瞬变,则最好考虑ADC输入通道(如CH4/CH5)上的输入钳位保护。

    f)      根据ADS795x数据表,REFP引脚需要10uF陶瓷电容器才能满足性能要求。 请将C43提高至10uF。

    g)     ADS7952_CS线路应连接到MCU。 无需使用上拉电阻器(R130)。

    谢谢!

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一个评论:TLX9291A是一个光电耦合器。 客户计划使用的正确放大器零件号是什么?
    谢谢!
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一条评论:
    电源线上的去耦电容器值不是很清楚。 数据表建议在每个电源引脚处使用1uF陶瓷电容器,并且必须放置在尽可能靠近设备的位置。
    谢谢!
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joyce,

    >>>是否有显示如何配置的示例代码。

    是的,我可以共享MSP430代码示例,以配置器件并以手动或Auto1模式获取数据。

    谢谢!
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Vishy, 谢谢您。