This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:多校准DMM脚本

Guru**** 2766405 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/623555/pga309-multi-cal-dmm-script

部件号:PGA309

尊敬的团队:

目前,我的客户使用带有Agilent 3.4401万A DMM的多校准系统 与计算机上的RS232进行通信。 但他们希望将DMM频段从Agilent更改为 Tektronixs等其他频段。 要使用其他DMM频段,  我和开关点必须如何 更改 脚本?

我在Multi-Cal-PGA309系统用户指南中找到了计算机上带有RS-232端口的Agilent 3.4401万A上的脚本读数,如下所示

<问题>

1.  如果更改此点"write>MEAS:volt:DC",是否可以使用其他DMM波段? 10,0.0.0001万 "? 如果我要改变另一点,请告诉我。

2.当前的脚本如何? 我找不到当前脚本。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dino:
    根据其它DMM的行为,您可能必须更改DMM脚本中的其它设置。 我想,作为起点,您需要更改write>MEAS:volv:DC? 10,0.0.0001万 为新DMM的等效命令。

    对于当前的测量脚本,我不确定是否有与您发布的脚本类似的参考。 也就是说,Multi_CAL_PGA309/DMM_Scripts文件夹中有一个3.4401万A的当前脚本示例。 电压脚本和电流脚本之间的唯一主要区别是,当前脚本执行“write>MEAS:Curr:DC”? 50E-3,0.1E-6触发电流测量,而不是电压的MEAS:VOLT命令。