Other Parts Discussed in Thread: PGA309
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PGA309 尊敬的团队:
目前,我的客户使用带有Agilent 3.4401万A DMM的多校准系统 与计算机上的RS232进行通信。 但他们希望将DMM频段从Agilent更改为 Tektronixs等其他频段。 要使用其他DMM频段, 我和开关点必须如何 更改 脚本?
我在Multi-Cal-PGA309系统用户指南中找到了计算机上带有RS-232端口的Agilent 3.4401万A上的脚本读数,如下所示 
<问题>
1. 如果更改此点"write>MEAS:volt:DC",是否可以使用其他DMM波段? 10,0.0.0001万 "? 如果我要改变另一点,请告诉我。
2.当前的脚本如何? 我找不到当前脚本。
谢谢你。