This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:ADC32RF45数据表中记录的DDC模式测试模式是否有效?

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45, ADC32RF44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/630202/adc32rf45-do-ddc-mode-test-patterns-documented-in-adc32rf45-datasheet-work

部件号:ADC32RF45
Thread: ADC32RF44中讨论的其他部件

根据ADC32RF45数据表,当ADC通道启用了十进制时,我应该能够启用几种不同的数据测试模式来替换ADC样本。 这种情况在以下两个地方有描述(不一致):

-在8.3 .10.1 部分中,测试模式选项寄存器被描述为在位移0x37处,与抽取过滤器页面(通道A的地址为0x5037,通道B的地址为0x5837)。 此处说明第7-4位控制测试模式输出,默认0000对应于实际ADC输出样本。

-在8.5 .12.22 部分中,有一个类似的说明,只是它说明寄存器位3-0在偏移0x37处控制测试模式。 它说明其他位必须用零写入。

以下哪些描述(如果有)是正确的? 在我的应用程序中,我从通道A的DDC流式传输样本,小数因子为4。 我尝试将不同的测试模式设置应用到指定寄存器,但我从未看到任何测试模式,仅看到实际ADC样本数据。 由于数据表提供了两个位的位置说明,我已经尝试了这两个。 例如,为了尝试启用数字斜坡测试模式,我编写了以下值:

寄存器0x5037 = 0x04

寄存器0x5037 = 0x40

这两种方法都不会对数据流产生任何影响。 与测试模式相关的唯一其它寄存器设置是寄存器偏移0x3A,测试PAT RES和TP RES EN。 这些说明用于"重置"测试模式。 描述很简洁,但我尝试了以我能想到的每种方式处理这些比特,但仍然没有看到对数据流的影响。

这些测试模式在ADC32RF45的生产模型中是否正常工作? 我注意到ADC32RF44在其数据表中记录了一些附加字段和寄存器,但我没有看到任何与ADC32RF45不同的实质内容(我不确定它是否适用)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jason:

    我们正在研究您的问题。 我们会尽快回复您。

    此致,
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason,

    是,数据表(在"小数筛选器"页面)中提供了DDC测试模式并对其进行了说明。 您可以使用ADC32RF45 GUI查找用于编程测试模式的确切顺序。

    此致
    Matthias