你(们)好
我组装时使用的是最终硅。
我的ADC条件如下所示。
-1474.56 GHz采样率。
-LMFS 8224 (14位模式)。 (K值为12)
- 7372.8 GHz JES204B信道速率
-旁路模式。
-LMFC:30.72
- sysref:7.68 MHz
1.旁路模式未使用DDC?
2. Nyquist区域2选择是737.28 MHz ~ 1474.56 MHz采样实际输出。是否正确?
3.每个通道为737.28 /4 = 184.32 MSPS交错采样。是否 正确?
请帮帮我。