This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:如何在adc32rf45中使用旁路模式。

Guru**** 2604385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/631874/adc32rf45-how-can-i-used-bypass-mode-in-adc32rf45

部件号:ADC32RF45

你(们)好

我组装时使用的是最终硅。

我的ADC条件如下所示。

-1474.56 GHz采样率。

-LMFS 8224 (14位模式)。 (K值为12)

- 7372.8 GHz JES204B信道速率

-旁路模式。

-LMFC:30.72

- sysref:7.68 MHz

1.旁路模式未使用DDC?

2. Nyquist区域2选择是737.28 MHz ~ 1474.56 MHz采样实际输出。是否正确?

3.每个通道为737.28 /4 = 184.32 MSPS交错采样。是否 正确?

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kim:

    您在使用此设置时遇到了什么问题?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    感谢您的回复。

    我想在ADC32RF45中绕过模式LMFS 8224 (14位模式)。

    我有3个问题。

    1.旁路模式(LMFS 8224)是否禁用DDC? 未使用NCO。是否正确?
    正如我所知,当DDC被禁用时,NCO是旁路。

    2.如果FS为1.5GHz,则每个通道交叉存取内核(每个内核以375MHz时钟运行)。 在旁路模式下。是否正确?
    模拟输入必须是旁路模式(LMFS 8224)的通道A?

    3.我的寄存器设置看起来像上一个POST。ADC同步引脚是上一个。 (JESD链路开)
    正如我所知,每个JESD通路都是交叉数据输出。 (实际数据输出)

    例如:) FS = 1.5 GHz,ADC采样数据为750 MHz ~ 1.5GHz (第2个尼奎斯特区)。
    如果信道B正在使用可能的信道,则Fin为800 MHz,输出信道数据的含义如下。 (我认为...)

    DA0噪声输出(无信号)。
    DA1噪声输出(无信号)。
    DA2噪声输出(无信号)。
    DA3噪声输出(无信号)。

    DB0 14位- 750 ~ 1500 MHz (375 MSPS)的真实数据- 1
    DB1 14位- 750 ~ 1500 MHz (375 MSPS)的真实数据- 2
    DB2 14位- 750 ~ 1500 MHz (375 MSPS)的实际数据- 3
    DB3 14位- 750 ~ 1500 MHz (375 MSPS)的真实数据-4

    出了问题?

    现在我的ADC条件是...它产生了4个实际采样数据。
    但我不明白为什么它只更改了所有4通道输出相位,而输出频率却没有相应更改。

    此致,

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kim:

    我对答复的拖延表示歉意。

    1.是的,在旁路模式下禁用DDC/NCO。

    2.是的,交错核心速率将为FS/4。 通道A和B在旁路模式下均可用。

    3.我不确定我是否理解这里发生的事情。 您是否尝试使用通道A? 您是否有相位变化的图像?

    此致,