This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:TI Radar Studio:"arm"和"触发帧"按钮预期行为

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/630205/tsw1400evm-ti-radar-studio-arm-and-trigger-frame-buttons-expected-behavior

部件号:TSW1400EVM

我想说明"TSW1400 AR臂"和"触发器框架"按钮的确切作用。

在培训视频(使用TSW1400板捕获2.7 mmWave传感器原始数据)中,所示步骤如下:

1.按下"TSW1400 AR臂"。
2.等待HSDCPro显示"等待用户输入..."
3.按触发帧(假定这是在捕获实际数据时)。

此程序似乎对我不起作用。 我得到了相同的0字节.bin文件问题,之前在 这个论坛上描述过。 建议的解决方案是立即按下"触发帧",而不是等待HSDCPro完成并显示"等待用户输入..." 这种方法看起来确实有效,但它会对实际发生的情况以及获取数据的时间造成一些混乱。

首先,我尝试根据论坛上的建议进行收购,并立即按下"触发框架":

//按SETUP TSW1400
[12:46:02][RadarAPI]:TSW1400设置完成。
// Press ARM TSW1400
[12:46:09][RadarAPI]:AR1.StartTsw1400Arm ("C:\\ti\\mmWave_DFP_00_07_00_04\\RF_eval\\radarstudio \\PostProc\\ADC_DATA_samplingtest_6US_256samp_00_04\\rend_15\rendr1
:[Radarpassed帧:12


:1:已连接[RadarAPI][Radar15:12:1:1:已连接时,帧:[RadarAPI][Radar]帧:15:1:[Radar]已连接时,帧:[Radar]
[12:46:15][RadarAPI]:帧结束
[12:46:17][RadarAPI]:TSW1400捕获完成 

这似乎工作正常(除了没有遵循视频培训或雷达工作室指南中的指示)。

但是,如果我等到HSDCPro完成并在按下触发帧之前说"等待用户输入...",我会收到奇怪的行为:

// Press ARM TSW1400
[12:46:48][RadarAPI]:AR1.StartTsw1400Arm ("C:\\ti\\mmWave_DFP_00_07_00_04\\RF_eval\\radarstudio \\PostProc\\ADC_DATA_samplingtest_6US_256samp_04\\rendrend_randar47\\radarworkstudio:




12:[Radar47]已收到帧:12:[RadarAPI][Radar47]已收到帧:12:12:[RadarAPI]已收到帧:12:[RadarAPI][Radarp]已收到帧:12:[Radarp]已收到帧:12:12:[RadarAPI]
[12:47:06][RadarAPI]:帧结束 

按下"触发帧"之前,会出现"TSW1400捕获完成"消息。 这是否意味着在按下"触发帧"之前执行了雷达捕获? 如果是,使用了哪些设置? 这是一个真正的雷达探测还是仅仅是TSW1400从一个没有输出任何东西的雷达中捕获随机位?

有人能澄清这种情况吗? 以下哪项(或两者都有/两者都不有)会导致雷达发出声音? 在另一种情况下实际发生了什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    我们正在研究您的问题。 有人会尽快回复您。

    此致,
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj您好,

    谢谢。 是否有任何更新?

    我本来打算在mmWave传感器论坛上发布这个,但是当我用TSW1400标记它时,论坛软件会自动将它放在这里。 如果您认为它会更好,并且能够做到,请随时将此主题移回相应的类别。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Thomas:

    这是一个已知的问题,我也经历过这样的事情。 我被告知TSW1400具有内置超时,如果在该时间范围内未收到数据,则会发生这种超时。

    这就是为什么在您等待时按下触发器帧按钮之前会出现'TSW1400捕获完成'消息的原因。 TSW1400超时,导致Radar Studio显示错误捕获完成消息。 在这种情况下,不会捕获数据。 您必须重新布防TSW1400,然后在超时之前触发帧以捕获任何数据。  

    此致,

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    安装新的雷达工作室(1.9 .v.1.0)和更新的HSDC (4.80 v)后,我遇到了同样的问题。

    我在雷达工作室的按键顺序是:

    设置TSW1400 -> TSW1400支撑臂->触发器框架。

    这是雷达工作室的输出窗口。 我试过很多次。

    [12:58:28][RadarAPI]: AR1.SetupTSW1400()
    [12:58:32][RadarAPI]:TSW1400设置完成。
    [12:58:37][RadarAPI]:AR1.StartTsw1400Arm ("C:\\ti\\mmWave_DFP_00_09_01_06\\RF_eval\\radarstudio \\PostProc\\ADC_DATA.bin")
    [12:58:48][RadarAPI]:MatlabProc状态:错误类型:未收集数据。 请检查。
    [12:58:48][RadarAPI]:TSW1400捕获完成
    [12:58:51][RadarAPI]: AR1.StartFrame()
    [12:58:51][RadarAPI]:状态:通过
    [12:58:51][RadarAPI]:收到帧触发异步事件!
    [12:58:51][RadarAPI]:收到时间单位报告异步事件!
    [12:58:51][RadarAPI]:收到帧开始/结束异步事件!
    [12:58:51][RadarAPI]:帧结束

    我无法从HSDC"读取DDR内存"按钮获取捕获的数据。 它显示"未发生触发"。

    此致,

    Emin Yanik先生