我想说明"TSW1400 AR臂"和"触发器框架"按钮的确切作用。
在培训视频(使用TSW1400板捕获2.7 mmWave传感器原始数据)中,所示步骤如下:
1.按下"TSW1400 AR臂"。
2.等待HSDCPro显示"等待用户输入..."
3.按触发帧(假定这是在捕获实际数据时)。
此程序似乎对我不起作用。 我得到了相同的0字节.bin文件问题,之前在 这个论坛上描述过。 建议的解决方案是立即按下"触发帧",而不是等待HSDCPro完成并显示"等待用户输入..." 这种方法看起来确实有效,但它会对实际发生的情况以及获取数据的时间造成一些混乱。
首先,我尝试根据论坛上的建议进行收购,并立即按下"触发框架":
//按SETUP TSW1400
[12:46:02][RadarAPI]:TSW1400设置完成。
// Press ARM TSW1400
[12:46:09][RadarAPI]:AR1.StartTsw1400Arm ("C:\\ti\\mmWave_DFP_00_07_00_04\\RF_eval\\radarstudio \\PostProc\\ADC_DATA_samplingtest_6US_256samp_00_04\\rend_15\rendr1
:[Radarpassed帧:12
:1:已连接[RadarAPI][Radar15:12:1:1:已连接时,帧:[RadarAPI][Radar]帧:15:1:[Radar]已连接时,帧:[Radar]
[12:46:15][RadarAPI]:帧结束
[12:46:17][RadarAPI]:TSW1400捕获完成
这似乎工作正常(除了没有遵循视频培训或雷达工作室指南中的指示)。
但是,如果我等到HSDCPro完成并在按下触发帧之前说"等待用户输入...",我会收到奇怪的行为:
// Press ARM TSW1400
[12:46:48][RadarAPI]:AR1.StartTsw1400Arm ("C:\\ti\\mmWave_DFP_00_07_00_04\\RF_eval\\radarstudio \\PostProc\\ADC_DATA_samplingtest_6US_256samp_04\\rendrend_randar47\\radarworkstudio:
12:[Radar47]已收到帧:12:[RadarAPI][Radar47]已收到帧:12:12:[RadarAPI]已收到帧:12:[RadarAPI][Radarp]已收到帧:12:[Radarp]已收到帧:12:12:[RadarAPI]
[12:47:06][RadarAPI]:帧结束
按下"触发帧"之前,会出现"TSW1400捕获完成"消息。 这是否意味着在按下"触发帧"之前执行了雷达捕获? 如果是,使用了哪些设置? 这是一个真正的雷达探测还是仅仅是TSW1400从一个没有输出任何东西的雷达中捕获随机位?
有人能澄清这种情况吗? 以下哪项(或两者都有/两者都不有)会导致雷达发出声音? 在另一种情况下实际发生了什么?
谢谢!