This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01:从机模式下的FSYNC宽度

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/635463/ads127l01-fsync-width-in-slave-mode

部件号:ADS127L01

您好:

在数据表的第14页上 ,有一些帧同步从属接口的时序图。   特别是帧同步应至少为2个时钟周期。

如果延长到更长的时间段,是否可以。    我计划在菊花链模式下使用2个设备。    我的微控制器可以输出1个时钟周期的framesync或50 % 占空比(32个时钟)的framesync。   在我们完成PCB之前,我想验证50 % 占空比箱是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Eli:

    感谢您的提问。

    是的,您可以将FSYNC脉冲宽度扩展到50 % 占空比。TW (FP)是最小规格。

    请记住,如果以菊花链方式连接两个ADS127L01设备,则帧的长度将保持不变,因为它等于您的数据速率。 您只需验证SCLK频率是否足够快,足以对所有48位或64位进行时钟计时。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只想告诉您我验证了此解决方案。  我可以让它正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 感谢更新!