请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS127L01 您好:
在数据表的第14页上 ,有一些帧同步从属接口的时序图。 特别是帧同步应至少为2个时钟周期。
如果延长到更长的时间段,是否可以。 我计划在菊花链模式下使用2个设备。 我的微控制器可以输出1个时钟周期的framesync或50 % 占空比(32个时钟)的framesync。 在我们完成PCB之前,我想验证50 % 占空比箱是否正常。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.