This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB69:如何同步多个ADC?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC37J84, ADS42JB69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/635761/ads42jb69-how-to-sync-multiple-adc

部件号:ADS42JB69
主题中讨论的其他部件:LMK0.4828万, DAC37J84,

大家好

     我计划设计一个带有3个ADC和一个DAC dac37j84的板,PLL是lmk0.4828万, 3个ADC芯片需要同步工作,所以我认为应该有4组时钟长度匹配,是否有任何问题?

    PLL使用122.88MHz VCXO,如何设置Dclk3和Dclk_dac的频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Weihua,

    我们正在研究您的问题。 我们将很快回复您。

    此致,
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我创建了Vivado项目,请帮助我验证!

    此项目应使用2017.3 生成

    e2e.ti.com/.../tcl_5F00_prj.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖

    这是否仍然是一个问题 "PLL使用122.88MHz VCXO,如何设置Dclk3和Dclk_doca"?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我决定将频率更改为250MHz,ref_clk和内核时钟都是250MHz。现在我想知道FPGA上的jesd204系统设计  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖

    如果您计划使用ADS42JB69,则该部件没有单通道模式选项,您将在结构图中显示该选项。 如果每个设备使用两个通道,则最大采样速率为156.25Msps。 您的结构图显示245.76Msps。 您需要在每个设备上使用四个通道来实现此采样率。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖

    您是否仍有此问题?

    此致,

    Jim