部件号:TSW4806EVM
我有一位客户在让TSW4806EVM生产100MHz时钟时遇到问题。 以下是他所作的解释:
我正在尽我所能让模块使用TSW4806 EVM板生成300MHz和100MHz时钟。
相反,我分别获得了303MHz和101MHz,每个时钟都具有相当大的抖动,从298MHZ到305MHz不等,作为最小和最大重复率。
为PLL2安装Y2 VCXO。 所用的捕获配置如下所示。
我已包括一个文档,其中显示了他正在使用的设置。
e2e.ti.com/.../TSW4806EVM-Frequency-Issue.docx
听起来好像这是不稳定的。 您能否查看设置并查看客户是否出了问题?
感谢您的帮助!
Richard Elmquist