This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW4806EVM:TSW4806EVM频率问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/634518/tsw4806evm-tsw4806evm-frequency-issue

部件号:TSW4806EVM

我有一位客户在让TSW4806EVM生产100MHz时钟时遇到问题。 以下是他所作的解释:

我正在尽我所能让模块使用TSW4806 EVM板生成300MHz和100MHz时钟。
相反,我分别获得了303MHz和101MHz,每个时钟都具有相当大的抖动,从298MHZ到305MHz不等,作为最小和最大重复率。

为PLL2安装Y2 VCXO。  所用的捕获配置如下所示。

我已包括一个文档,其中显示了他正在使用的设置。

e2e.ti.com/.../TSW4806EVM-Frequency-Issue.docx

听起来好像这是不稳定的。 您能否查看设置并查看客户是否出了问题?

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard

    它们使用什么来为主板提供10 MHz参考输入?

    10MHz信号的振幅是多少?它有多少相位噪声或抖动?

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,

    我会尽快找出答案并回复。

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    以下是客户的回应:

    它们使用什么来为主板提供10 MHz参考输入?

    由于我只使用PLL2和200MHz VCXO作为输入源,我的理解是

    只有VCXO规范才至关重要。  请确认并参阅随附的规格。

    10MHz信号的振幅是多少?它有多少相位噪声或抖动?

    请参阅ABLJO规范。 (200MHz,VOH = 0.9 LVCMOS*VDD = 0.9 3.3 ,100fs rms抖动)

    我附上了振荡器的数据表。

    e2e.ti.com/.../TSW4806EVM-Frequency-Issue_5F00_ABLJO.pdf

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,

    您是否能够查看客户的回应?

    如果您对客户有任何其他问题,请告诉我。

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard

    我感觉客户安装的200MHz VCXO漂移。 他们需要使用10MHz输入参考来使用器件的PLL1将此VCXO锁定在200MHz。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,

    感谢您的回复!

    我将与客户核实,看看这是否解决了问题。 我会在收到他们的意见后立即回复。

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,

    客户提出了以下意见和问题:

    在重新讨论10MHz作为参考输入建议之前,以下是我想从之前尝试中提出的评论/问题:

    双回路PLL需要200MHz作为外部源,并且需要指定。  

     我不知道如何绕过使用LMK048xx的这一要求。  请参阅下面的捕获。



    除了下面使用的配置(TI建议)之外,您或您所在组中的其他人是否可以提供参考配置设置供我尝试?

    我不知道如何回答他这个问题。 我们是否有他可以使用的其他配置?

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard

    这是GUI来自时钟组,而不是我们的。 我建议您与他们核实一下。

    此致,

    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,

    我已要求他们研究这一点。

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:
    客户希望仅在PLL2模式下使用设备,并希望使用时钟设计工具生成PLL设置,我的理解是否正确?
    如果是这种情况,他们可以在"参考"和"VCXO1"字段中指定相同的频率。 然后,工具将生成PLL1和PLL2的设置。 然后,他们可以使用PLL2的配置,忽略PLL1的设置。
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    普奈特,

    最初的问题是客户无法获得正确的输出频率。 如果他们想要生成300 MHz,则获得303 MHz。 当他们将设备编程为100 MHz时,他们在输出端看到101 MHz。

    Jim Seton向客户提出了建议,客户发送了上面所示的问题。

    这是否有助于客户看到正确的输出频率? 我只是想在发送给客户之前确认一下。

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard
    如果客户尝试在VCXO中使用双循环模式,请要求他们与我分享他们正在编程的寄存器设置。 我认为PLL1未正确启用且未锁定。 他们还可以使用TICSpro工具来生成寄存器设置。
    如果他们想使用仅PLL2模式,则可以执行我在上一封电子邮件中所说的操作。
    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    普奈特,

    客户仍有问题:

    我采纳了您之前提供的建议,使用外部10MHz作为输入。  我成功地使用所使用的设置锁定了PLL,如下图1所示。 这些设置源自GUI安装附带的示例设置,显示PLL锁定(绿色LED“锁定”)。  我还附加了setting_1111.txt,以获取用于配置设备的寄存器值(以下设置)。

    e2e.ti.com/.../TSW4806EVM-setting_5F00_1111-_2D00_-11_5F00_7_5F00_17.txt</s>1111

    此配置设置的唯一问题是生成的频率与我所需的频率不符(245.xxMHz和102.xxMHz:与之相比,clkout0和clkout11分别为240MHz和100MHz)。

    我的问题:

    1. 我可以对该设置做什么更改,以获得精确的240MHz和100MHz。
    2. 为什么图2配置不显示PLL“锁定”? 我得到的是266xxMHz和111xxMHz。

    我附上了一份参考客户回复中提到的数字的文档。

    e2e.ti.com/.../TSW4806EVM-Issue-11_5F00_7_5F00_17.docx

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    普奈特,

    您是否有时间查看我在上一封电子邮件中附加的设置等?

    如果您对客户有任何其他问题,请告诉我。

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard

    是的,我查看了设置,发现了以下问题:

    设置1:PLL1 N分禾器应为1920,10 PLL1应锁定。 PLL2设置错误。 这不会从200MHz输入中为您提供2400MH。

    设置2:N分压器和N校准分压器应相同(本例中为78)。

    这些设置对于PLL性能而言也不是很好的设置。

    请使用以下快照中的设置:

    如果您仍有任何问题,请告诉我。

    此致

    普奈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    普奈特,

    非常感谢您的详尽回答!

    如果客户有任何其他问题,我会告诉您。

    非常感谢。

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    普奈特,

    客户仍有问题。

    请查看随附的文档,因为它显示了他们仍然看到的问题。

    e2e.ti.com/.../TSW4806_5F00_TI_5F00_OLYMPUS_5F00_LMK_5F00_EXCHANGE_5F00_rev1_5F00_11_5F00_13_5F00_17.docx

    如果您有客户的任何其他问题,请告诉我,因为设置似乎无法正常工作。 他们的主板是否有问题?

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    "时钟设计工具"是用于PLL环路参数的模拟工具。

    使用后,我们应根据之前的模拟结果使用"TIC Pro"(输入设置)。

    TIC Pro可以生成寄存器映射。 它还可以在“TSW4806EVM GUI”中找到类似的设置。

    然后您可以获得正确的设置。

    我在您的应用程序中发现了一些问题。

    1,OSCin频率范围设置应与200 MHz匹配。

    2,3.3V LVCMOS超出了LMK0.4806万 VOSCin范围0.2~2.4Vpp的规格。

    3,PLL分禾器错误,PLL2已解锁。

    LMK0.4806万不支持4300 MHz LVCMOS。

    e2e.ti.com/.../OSCin_5F00_200M_5F00_OUT0_5F00_1_5F00_100M_5F00_OUT2_5F00_3_5F00_300-MHz.zip

    尝试附加设置, .txt文件可以由TSW4806 GUI加载。

    如有必要,也需要在车载更换外部回路滤清器RC。

    此致,

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩,
    感谢您的回复!
    我会让客户尝试一下。 我会告诉你这是否能解决问题。
    祝您度过美好的一天!
    Richard Elmquist