This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:16kHz数据速率下的信号采样问题。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1299, ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/635311/ads1298-problem-with-signal-sampling-at-16khz-data-rates

部件号:ADS1298
主题中讨论的其他部件: ADS1299

我们在1.6万sps的数据速率下使用ADS1298来采样2Hz方波(PGA增益6,内部参考2.4V,AVSS - 2.5V,AVDD +2.5V)

我们将方形信号(200mV,2Hz)连接至辅助差速器输入TESTP_PACE_OUT1 (+)和TEST_PACE_OUT2 (-),并 将其多路传输至所有八个通道。

我们看到了一些渠道之间的差异。 但例如CH7-CH8,没有区别。  我们尝试在多个ADS1298上执行此操作,结果相同。 可能是什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Dimitry:

    感谢您的帖子。

    如何生成通道X -通道Y图解? 您是否在进行后处理计算?

    ADS1298中的每个通道都应同步到相同的时钟周期,因此我希望具有相同输入信号的通道之间的差异都类似于Ch 7 - Ch8。 使用内部测试信号时,您看到的结果是否相同? 当您将数据速率降低到1kSPS时会发生什么情况?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ryan!
    感谢您的回答!

    是的,我们在后处理中进行算术计算。
    内部测试信号的振幅非常低,我们看不到这样的结果(通道X -通道Y振幅低于噪声级别)。
    我们已经检查了许多ADS1298。 并注意到所有ADS1298中的第一个信道与其它信道存在偏差(高频信号>2kHz或高振幅信号)。 不幸的是,我们还没有设法通过使用简单系数来补偿这种偏差。 我们认为这个问题与PCB布局无关,因为我们尝试使用辅助差分输入在所有通道上同时多路复用信号。 在8kHz采样频率下问题仍然存在。 较低的频率对我们不感兴趣。

    此问题可能与第13页上的数据表备注有关(SBAS459K):
    通道1上存在内部解调电路会导致INL和THD降解。 这种影响在全尺度范围内是明显的
    对于较小的心电图类型信号,则较小。
    但此说明适用于ADS129xR。 AD1298中通道1上的某些电路可能也存在?

    我们不理解为什么会发生这种情况。
    而是尝试ADS1299的想法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan!  

    我们尝试使用ads1299,但问题已经解决了。

    这意味着ADS1298还在 通道1上包含内部解调电路,如ADS1298R中,它会导致通道1上的INL和THD降级。

    我们很高兴我们发现了这个问题, 但我们花了很长时间。

    数据表第13页的说明(SBAS459K) 不仅适用于 ADS129xR器件,而且适用于所有 ADS1298系列。

    也许此信息会帮助某人。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dimitry:

    我很高兴您发现了问题,感谢您的更新! 我将与我们的设计人员讨论此问题,并提出您提到的数据表更改。 但是,解调电路仅存在于通道1上。 因此,我认为第二和第三波形([CH4-CH3]和[CH5 - CH6])应该更像[CH7 - CH8]。

    在上述测试中,您是否有来自各个通道的原始数据?

    此致,