主题中讨论的其他部件: ADS1299,
我们在1.6万sps的数据速率下使用ADS1298来采样2Hz方波(PGA增益6,内部参考2.4V,AVSS - 2.5V,AVDD +2.5V)
我们将方形信号(200mV,2Hz)连接至辅助差速器输入TESTP_PACE_OUT1 (+)和TEST_PACE_OUT2 (-),并 将其多路传输至所有八个通道。
我们看到了一些渠道之间的差异。 但例如CH7-CH8,没有区别。 我们尝试在多个ADS1298上执行此操作,结果相同。 可能是什么问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们在1.6万sps的数据速率下使用ADS1298来采样2Hz方波(PGA增益6,内部参考2.4V,AVSS - 2.5V,AVDD +2.5V)
我们将方形信号(200mV,2Hz)连接至辅助差速器输入TESTP_PACE_OUT1 (+)和TEST_PACE_OUT2 (-),并 将其多路传输至所有八个通道。
我们看到了一些渠道之间的差异。 但例如CH7-CH8,没有区别。 我们尝试在多个ADS1298上执行此操作,结果相同。 可能是什么问题?
您好Ryan!
我们尝试使用ads1299,但问题已经解决了。
这意味着ADS1298还在 通道1上包含内部解调电路,如ADS1298R中,它会导致通道1上的INL和THD降级。
我们很高兴我们发现了这个问题, 但我们花了很长时间。
数据表第13页的说明(SBAS459K) 不仅适用于 ADS129xR器件,而且适用于所有 ADS1298系列。
也许此信息会帮助某人。
谢谢。