This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 连接VMIX时出现OPT8320问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/635558/opt8320-issue-on-connecting-vmix

主题:OPT8320中讨论的其他部件

您好,

我们正面临着一个问题,任何帮助都会很感激:

根据OPT8320的数据表,我们已遵循第77页上的初始化设置。

但是,当连接VMIX (1.8V)时,设置TG_EN=1之后,设置为通过写入0x80来删除待机状态之后,不会发生这种情况。

但是,当VMIX未连接 时,我们可以通过写入0x80寄存器退出STANBY模式。

原因是什么??????? 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里也有同样的问题。 连接Vmix时无法退出待机模式。

    退出待机模式后是否需要提升Vmix?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能告诉我吗?
    待机输入引脚的状态是什么? 被拉高或低?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    执行此操作时,您能否检查VMIX和其他导轨上的电压。 VMIX电源在启动时会获得~500mA的浪涌电流。 如果耗材无法处理,则可能导致重置。 此外,在完成通电编程序列后,您是否可以读回寄存器0x80。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1)我们将OPT8320的VMIX引脚设置为可从控制器控制的,最初我们禁用了VMIX,在设置数据表中给出的初始化过程后,我们启用了VMIX,获得了OPCLK。 此后,VD_In脉冲OPCLK消失,因此我们无法获得数据,因为HD不高。

    2)当在开始时启用VMIX时,我们无法删除待机模式。

    是否有严格的电源顺序需要执行编程,如果有,请建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要严格的供应排序。 这就是为什么我怀疑电源可能会跳闸的原因。 电源接通时,您能否捕获设备DVDD导轨和VMIX导轨的波形?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    导轨上没有电源跳闸。实际发生的情况是当VMIX已连接且控制器提供VD_IN脉冲时,OPCLK消失,如果连接VMIX时未启用照明,是否存在问题。 OPCLK缺失的原因是什么。 请向我们提供足够的详细信息,因为我们一直在这一部分,如果有任何帮助,我们将非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Safeer,

    您使用的是OP8320 CDK吗? 如果不是,您使用的是哪个主板,CDK和您的主板之间是否有特别值得注意的区别? 与此同时,我们正在努力复制发生这种情况的董事会条件。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另外,您使用的是从属模式还是主模式? 您提到您正在提供VD_In。 外部控制器是否提供VD_In?

    此致