请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题:OPT8320中讨论的其他部件
您好,
我们正面临着一个问题,任何帮助都会很感激:
根据OPT8320的数据表,我们已遵循第77页上的初始化设置。
但是,当连接VMIX (1.8V)时,设置TG_EN=1之后,设置为通过写入0x80来删除待机状态之后,不会发生这种情况。
但是,当VMIX未连接 时,我们可以通过写入0x80寄存器退出STANBY模式。
原因是什么??????? 。