This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:需要有关速度的信息

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/635117/adc12dj3200-need-information-about-the-speed

部件号:ADC12DJ3200
主题中讨论的其他部件:TSW14J56EVMLMK0.4828万

大家好,  

我对ADC12DJ3200感兴趣,但需要知道如果在6.4 GSPS中用作一个通道,这种速度是实时还是内插? 我需要对高速时的L波段信号950 - 1950 MHz进行采样,并想知道这张卡是否可以。  

非常感谢,

Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amin

    输出数据流不会以任何方式进行小数或子采样。

    在6.4 GSPS条件下,Nyquist带宽为3.2 GHz。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    我明白了。 我只是担心不会出现任何阶段延迟。 我有兴趣了解进来的多通道信号的相位差异。 此外,如果我使用ADC卡的一个通道,是否可以同步多个ADC卡?  

    此致,

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amin

    可以同步多个具有低偏斜的ADC12DJ3200EVM板,但要同步,需要为两个板提供相位校准参考时钟,并提供捕获数据的其他触发模式。 这样做的最佳方法是设计一个具有通用时钟系统的新主板,驱动连接到单个FPGA数据接收器的多个ADC设备。

    下面链接中提供的TI设计显示了以同步方式同步ADC EVM的时钟2的一个示例:

    http://www.ti.com/tool/TIDA-0.1021万

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:  

    据我所知,计时参考评估板不是销售的,是否有其他可随时执行此工作的评估板? 假设4通道解决方案,我需要x2  ADC12DJ3200EVM,x2 TSW14J56EVM和x1时钟参考板。 此设置是否需要任何其他功能来同时同步采样和采集来自所有4个通道的数据?

    谢谢!

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amin
    这应该是您所需要的硬件。
    您将需要修改EVM时钟配置,并修改某些组件和寄存器设置,以获得ADC之间的相位匹配。 使用标准EVM将导致ADC时钟速率的上限略低于3.2 GHz。 您将需要使用LMK0.4828万作为ADC时钟源,它的PLL VCO上限为3080 MHz。

    ADC12DJ3200EVM+TSW14J56EVM组合在最大JESD204B数据速率方面有限制,大约为10.8 Gbit/秒 这会将12位操作模式(JMODE0,JMODE2)中的最大ADC时钟速率限制为2.7 GHz时钟速率。 这与LMK0.4828万 VCO的限制相结合,将此同步配置的最大实际时钟频率设置为约为2.5 或2.6 GHz。

    此致,
    Jim B