大家好,
我的项目是为照片倍频管(PMT)设计一个数据采集系统。 PMT连接到前置放大器,前置放大器将PMT的电流输出转换为原始模拟电压。
我正在实施系统的前端信号调节设计。 我决定为该应用选择200MSPS ADC。 我调节信号的方式是使调节信号满足ADC的输入带宽和输入电压范围。
问题-
1.如何验证前端设计? 例如,在200 MSPS ADC的PCB中实施设计时,是否必须将ADC连接到FPGA才能在内存中记录ADC的输出?
2.我可以知道实施数据采集系统的设计流程吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我的项目是为照片倍频管(PMT)设计一个数据采集系统。 PMT连接到前置放大器,前置放大器将PMT的电流输出转换为原始模拟电压。
我正在实施系统的前端信号调节设计。 我决定为该应用选择200MSPS ADC。 我调节信号的方式是使调节信号满足ADC的输入带宽和输入电压范围。
问题-
1.如何验证前端设计? 例如,在200 MSPS ADC的PCB中实施设计时,是否必须将ADC连接到FPGA才能在内存中记录ADC的输出?
2.我可以知道实施数据采集系统的设计流程吗?
谢谢!
您好,Vivek
下面是几种不同的TI设计,它们讨论了与您描述的内容类似的前端电路和ADC解决方案:
http://www.ti.com/tool/TIDA-0.0092万
http://www.ti.com/tool/TIDA-0.0093万
高速ADC通常需要FPGA来执行数据采集和处理。 像TSW1405EVM或TSW1400EVM这样的电路板是FPGA解决方案所需外观的良好示例。 这些主板的所有设计信息均可在其各自的Web文件夹中找到。
此致,
Jim B
您好,Vivek
TI设计电路板是使用Cadence Allegro设计入口捕获原理图捕获和Cadence Allegro PCB设计布局工具生成的。
如果您想直接使用设计文件,则建议使用这些工具。
此致,
Jim B