This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用200MSPS ADC进行数据采集

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4449, ADS4149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/635497/data-acquisition-with-200-msps-adc

线程中讨论的其他部件:TSW1400EVMTIDA-0.0093万ADS4449ADS4149CDCE7.201万

大家好,

我的项目是为照片倍频管(PMT)设计一个数据采集系统。 PMT连接到前置放大器,前置放大器将PMT的电流输出转换为原始模拟电压。

我正在实施系统的前端信号调节设计。 我决定为该应用选择200MSPS ADC。 我调节信号的方式是使调节信号满足ADC的输入带宽和输入电压范围。  

问题-

1.如何验证前端设计? 例如,在200 MSPS ADC的PCB中实施设计时,是否必须将ADC连接到FPGA才能在内存中记录ADC的输出?

2.我可以知道实施数据采集系统的设计流程吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek

    下面是几种不同的TI设计,它们讨论了与您描述的内容类似的前端电路和ADC解决方案:

    http://www.ti.com/tool/TIDA-0.0092万

    http://www.ti.com/tool/TIDA-0.0093万

    高速ADC通常需要FPGA来执行数据采集和处理。 像TSW1405EVM或TSW1400EVM这样的电路板是FPGA解决方案所需外观的良好示例。 这些主板的所有设计信息均可在其各自的Web文件夹中找到。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    感谢您的宝贵回复。 这正是我想要的!

    如果需要帮助,我会告诉您。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    哪一种是实施TIDA-0.0093万设计的最佳PCB工具?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek

    TI设计电路板是使用Cadence Allegro设计入口捕获原理图捕获和Cadence Allegro PCB设计布局工具生成的。

    https://www.cadence.com/content/cadence-www/global/en_US/home/tools/pcb-design-and-analysis/design-authoring/allegro-design-entry-capture-cis.html

    https://www.cadence.com/content/cadence-www/global/en_US/home/tools/pcb-design-and-analysis/pcb-layout/allegro-pcb-designer.html

    如果您想直接使用设计文件,则建议使用这些工具。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Jim的回复!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    ADS4449有四个通道,但我的应用只需要一个通道。 此转换器是否仅适用于一个通道?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vivek
    如果您只需要一个ADC通道,则ADS4149更适合您的应用。 ADS4449工作正常,但通道,封装大,功耗高,超出了最佳性能。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    感谢您的回复。 是否有ADS4149的参考设计? 就像TIDA-0.0093万一样!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    我找到了ADS4149的原理图和BOM文件!
    感谢您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    我正在为ADS4149寻找PSpice模型,以便在Ltspice中进行模拟。 我有办法获得它吗?
    我可以看到IBIS模型,但我不能在Ltspice中使用此模型!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vivek
    由于在这类仿真中对这些复杂设备进行精确建模的挑战,我们不为高速ADC提供PSpice或其他行为模型。
    IBIS模型可用于验证系统的I/O接口。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    我想任何ADC的PSpice模型都不可用,因为我们无法模拟ADC输出!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    是否可以模拟CDCE7.201万时钟同步器?
    您如何使用IBIS模型为ADC和时钟同步器执行PCB布局?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    我确实找到了BXL文件,它帮助我放置原理图模型和PCB模型。
    谢谢!