Other Parts Discussed in Thread: DAC5689
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DAC5689 尊敬的技术支持团队:
我对DAC5689有一些疑问。
1) 对以下t_align的理解是否正确?
根据 数据表,我们使用fclk2=672Mhz和t_align is 190PS。
CLK1和CLK2之间的上升边缘关系应该超过±190PS,对吗?
CLK1=112MHz
CLK2=672MHz
2)
数据表显示t_align的最小值。 最大值如何?
如果时钟发生 器在 CLK1和CLK2之间增加了大量延迟,然后又增加了相同的上升时间,我猜这不是好的情况。
3)
CLK1和CLK2之间的时钟关系在 DAC5689内部是否存在温度变化?
电流t_align为400PS,当温度为0℃时DAC输出良好。
但℃温度为40 ̊ C时,DAC输出会在某个频率上导致杂散。然后在正确的频率上出现主提示音。
此致,
TTD