This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用5个电极设计4个ECG单端通道

Guru**** 2769275 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1294, ADS1298ECGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/634283/design-4-ecg-single-ended-channels-using-5-electrodes

线程中讨论的其他部件:ADS1294ADS1298ECGFE-PDK

您好,

我们正在设计一个使用ADS1294芯片的心电图传感器,需要4个单端通道。 我们知道该信号的噪声会更大,建议采用差分模式,但差分信号不符合我们的应用要求。

作为背景,我不是一个电气工程师,我是一个物理师,正在建造一个医疗设备(我知道,相当随意)。 我们的PCB设计是由电气工程师完成的,我们都在努力了解如何按照正确的规格构建设备。 感谢您理解我缺乏技术语言...

我的问题是:

- WCT是否可以设置为单个电极,而不是RA,LA,LL之间的平均值?

-在ADS129x数据表中,提到WCT可用作1.7 参考(章节RLD.RDSL. 3.2),这是否意味着1.7 电极可同时直接用作和WCT?它不会导致对付共模干扰的问题(章节9.3 9.3 ..6)?

我们正在尝试减少系统使用总共5个电极:1个CM电极和4个电极。 我希望使用CM电极作为WCT和RLD。

如果可以,请告诉我。

谢谢,Diane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Diane您好!

    感谢您对我们的ADS1294进行评估! 无需道歉,我们论坛中的问题来自广泛的技术专业知识。 :)

    根据定义,WCT是三个初级电极(RA,LA和LL)的平均值,所以我看不到这方面的解决方法。 通常,WCT用作胸部导联的参考电极(即 导联V1 = V1 - WCT)。

    ADS1294包含三个内部缓冲器,您可以将它们连接到前八个输入引脚中的任何一个引脚(对于x =1到4),为INxP和INxN)。 这些放大器的输出通过一个电阻器网络连接在一起,该电阻器网络产生三个信号的平均值(即 WCT)。 您是否决定在模拟域或数字域中导出WCT取决于您,但仍需要测量每个主电极。

    为了将WCT用作RLD并仍具有有效的共模抵消信号,WCT输出需要由外部放大器进行缓冲和反转。 否则,您的答案是正确的,单凭WCT不会帮助拒绝来自电源线噪音等源的共模干扰。

    您在应用中尝试测量哪些电极? 使用4通道设备,您应该能够直接测量三个主电极,也许还能测量一个胸部电极,同时仍使用专用RLD。 您提到每个电极将以单端配置进行测量-您计划如何连接到每个通道的负输入? 只要每个通道的负输入与正输入接近相同的共模电压,ADC的差动电压将在0 V附近居中并允许最大增益和动态范围。

    如果您还有任何疑问,请告诉我。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:
    我正在帮助Diane在硬件和固件上设计设备。
    如果我们不使用WCT,而使用RLDOUT和RLDIN环回作为通用电极,它是否有助于获得单端信号?

    我们需要其他4电极LL,LA,V2和V6的参考电极或通用电极。

    此致,
    ChawCS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    是否有任何建议?

    如果我们不使用WCT,而使用RLDOUT和RLDIN环回作为通用电极,它是否有助于获得单端信号?

    我们需要其他4电极LL,LA,V2和V6的参考电极或通用电极。

    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪先生和陈松先生,您好!

    很抱歉耽误了我的时间,谢谢你的提醒。

    所以您尝试在单端配置中测量LL,LA,V2和V6,对吗? 您能否使用RLD电极驱动患者,并使用RLDOUT的上拉电阻器连接到所有INxN引脚?

    您不需要将RLDOUT电压回路至RLDIN,除非您正在执行以下两项操作之一:

    1. 使用其中一个通道根据RLDREF测量RLDOUT信号。
    2. 通过其中一个输入通道电极(即 IN8N)。

    如果您没有执行上述任一选项,则可以使RLDIN保持浮动。

    请告诉我您对这种方法的看法。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    是的,我们正在尝试使用单端。 电极到患者仅LL,LA,V2,V6和RLOUT。

    这意味着硬件方面,我必须使用上拉寄存器将所有INxN信号链接到RLDOUT,或者让其浮动。

    在数据表RLDIN.RLDIN中1.7 ,它可以使用通道寄存器多路复用9.3 ,这意味着我将RLDOUT循环至RLDIN。

    这是否有效?

    我们还获得了一套ADS1298ECGFE-PDK。

    此演示板是否可以配置为单端设置?

    此致

    ChawCS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    陈松您好,

    是的,我指的是在每个INxN引脚和RLDOUT之间使用上拉电阻。 不能使用内部MUX为此测量路由RLDIN的原因是输入引脚(INxP和INxN)将与该通道上的PGA输入断开。 请参见图33和图34。 每当您将RLDIN路由到其中一个通道时,PGA将不再连接到输入引脚。

    ADS1298ECGFE-PDK可配置为模拟您的设置,但您需要一些额外的跳线电缆和外部引线电阻器来完成。 EVM具有许多跳线,允许您配置输入和连接外部信号源。 如果您对EVM的使用有任何疑问,请随时开始新的线程,我们可以指导您完成。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Ryan。

    我将测试它。

    此致

    ChawCS