Other Parts Discussed in Thread: ADS1294, ADS1298ECGFE-PDK
您好,
我们正在设计一个使用ADS1294芯片的心电图传感器,需要4个单端通道。 我们知道该信号的噪声会更大,建议采用差分模式,但差分信号不符合我们的应用要求。
作为背景,我不是一个电气工程师,我是一个物理师,正在建造一个医疗设备(我知道,相当随意)。 我们的PCB设计是由电气工程师完成的,我们都在努力了解如何按照正确的规格构建设备。 感谢您理解我缺乏技术语言...
我的问题是:
- WCT是否可以设置为单个电极,而不是RA,LA,LL之间的平均值?
-在ADS129x数据表中,提到WCT可用作1.7 参考(章节RLD.RDSL. 3.2),这是否意味着1.7 电极可同时直接用作和WCT?它不会导致对付共模干扰的问题(章节9.3 9.3 ..6)?
我们正在尝试减少系统使用总共5个电极:1个CM电极和4个电极。 我希望使用CM电极作为WCT和RLD。
如果可以,请告诉我。
谢谢,Diane