Other Parts Discussed in Thread: TLV9062, LM358, ADS1248, TINA-TI, LM833, LMP2022
你(们)好
IM正在使用RTD (PT1000),ORP和PH传感器执行项目,MCU仅支持1.8V ADC
所以我需要一个建议,建议Opamp可以在上面的情况下使用,或者可能需要我们来解决这个问题
P/s:我只想找到成本最低的运算放大器,不能选择ADC数字对流器
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TLV9062, LM358, ADS1248, TINA-TI, LM833, LMP2022
你(们)好
IM正在使用RTD (PT1000),ORP和PH传感器执行项目,MCU仅支持1.8V ADC
所以我需要一个建议,建议Opamp可以在上面的情况下使用,或者可能需要我们来解决这个问题
P/s:我只想找到成本最低的运算放大器,不能选择ADC数字对流器
谢谢
您好,Tim Claycomb
经过研究,我决定为RTD传感器(PT1000 3线)选择ADS1248,为PH传感器选择LMP9.12万,为压力传感器选择LM358
但是,我想找到LMP9.12万的替代产品,因为它的输出是模拟的,不能有数字端口(SPI/I2C)来读取数据
那么,在这种情况下,您能为我推荐一个合适的零件吗?
对于压力传感器?
www.bingo-sensor.com/.../Industrial_Pressure_Sensor_PT-ID016.html
谢谢
您好,
LM358的最小电源电压为3V,因此不能满足1.8V的电源电压要求。 TLV9062是否适用于您的应用?
LMP9.12万由TI的另一个团队提供支持。 我建议为LMP9.12万创建另一个论坛帖子,以查看他们是否有推荐的LMP9.12万替代产品。
很难推荐压力传感器,因为它非常取决于您的要求。 成本,准确度,电源电压,电源电流等。使用您连接的压力传感器时,我看到的唯一潜在问题是它可以输出0.5V至4.5V的电压。 如果放大器的电源电压为1.8V,压力传感器输出电压为4.5V,则压力传感器的输出可能会损坏设备,具体取决于电路配置。
谢谢!
Tim Claycomb
您好,
我对设计有一个顾虑。 电源电压为5V时,输出只能从大约15mV摆幅至4.985V。 由于该设计使用反相放大器,如果输入为正极,则输出将尝试低于0V,这不会发生,因为器件的输出限制。 两个放大器是否可以采用同相配置? 有关 详细信息,请参阅有关输入/输出限制的TI Precision实验室视频。
我建议将您的设计放入TINA-TI,以验证它是否能按您期望的方式运行。
此外,我建议使用 模拟工程师计算器 帮助调整ADC输入端的RC滤波器大小。
谢谢!
Tim Claycomb
您好,
如果ORP传感器输出电压不超过+/-3V,则LM833可能工作正常。 如果符合+/-3V,则由于器件的输入共模范围,我不建议使用LM833。 每个导轨的输入共模范围指定为2V,这意味着在电流配置中,第一个放大器(缓冲器)的输入只能在-3V至3V之间。
如果压力 传感器输出电压不低于-0.2V或高于4.2V,则LMP2022也应适用于设计。 同样,此限制是由于设备的共模范围造成的。
我建议将您的设计放入TINA-TI,以验证设计是否能按您所需的方式运行。
谢谢!
Tim Claycomb
您好,
当传感器断开时,10k下拉电阻器将使运算放大器的输入接地,这将强制输出尽可能接近地。
LM833不会出现这种问题,因为您使用的是+/-5V电源。
但是,LMP2022仅使用单个电源(+5V和接地),因此由于输出摆动限制,输出永远无法接地。 此外,当传感器重新连接时,由于设备过载恢复,放大器需要一些时间才能从接地端转换。 但是过载恢复可能不是您设计中的问题。
另一种防止损坏ADC输入的解决方案是在 放大器的输出中添加二极管。
谢谢!
Tim Claycomb