This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于ADC 1.8V的低功耗运算放大器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9062, LM358, ADS1248, TINA-TI, LM833, LMP2022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/631255/low-power-opamp-for-adc-1-8v

线程中讨论的其他部件:TLV9062LM358ADS1248LMP9.12万TINA-TILM833LMP2022

你(们)好
IM正在使用RTD (PT1000),ORP和PH传感器执行项目,MCU仅支持1.8V ADC
所以我需要一个建议,建议Opamp可以在上面的情况下使用,或者可能需要我们来解决这个问题
P/s:我只想找到成本最低的运算放大器,不能选择ADC数字对流器
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请看TLV9062。 如果TLV9062不适合您,请向我们提供有关您的运算放大器要求的更多信息。 请提供通道数,封装,带宽,偏移电压,输入偏置电流, 转换率等。

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim Claycomb
    经过研究,我决定为RTD传感器(PT1000 3线)选择ADS1248,为PH传感器选择LMP9.12万,为压力传感器选择LM358
    但是,我想找到LMP9.12万的替代产品,因为它的输出是模拟的,不能有数字端口(SPI/I2C)来读取数据
    那么,在这种情况下,您能为我推荐一个合适的零件吗?
    对于压力传感器?

    www.bingo-sensor.com/.../Industrial_Pressure_Sensor_PT-ID016.html
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    LM358的最小电源电压为3V,因此不能满足1.8V的电源电压要求。 TLV9062是否适用于您的应用?

    LMP9.12万由TI的另一个团队提供支持。 我建议为LMP9.12万创建另一个论坛帖子,以查看他们是否有推荐的LMP9.12万替代产品。

    很难推荐压力传感器,因为它非常取决于您的要求。 成本,准确度,电源电压,电源电流等。使用您连接的压力传感器时,我看到的唯一潜在问题是它可以输出0.5V至4.5V的电压。 如果放大器的电源电压为1.8V,压力传感器输出电压为4.5V,则压力传感器的输出可能会损坏设备,具体取决于电路配置。

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(们)好
    我已经更改了使用TLV9062尝试设计
    您对此有什么建议吗?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我对设计有一个顾虑。 电源电压为5V时,输出只能从大约15mV摆幅至4.985V。 由于该设计使用反相放大器,如果输入为正极,则输出将尝试低于0V,这不会发生,因为器件的输出限制。 两个放大器是否可以采用同相配置? 有关 详细信息,请参阅有关输入/输出限制的TI Precision实验室视频。

    我建议将您的设计放入TINA-TI,以验证它是否能按您期望的方式运行。

    此外,我建议使用 模拟工程师计算器 帮助调整ADC输入端的RC滤波器大小。

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Timothy Claycomb
    在试用TI放大器设计工具后,我刚刚为ORP和压力传感器选择了新部件
    你能给我什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果ORP传感器输出电压不超过+/-3V,则LM833可能工作正常。 如果符合+/-3V,则由于器件的输入共模范围,我不建议使用LM833。 每个导轨的输入共模范围指定为2V,这意味着在电流配置中,第一个放大器(缓冲器)的输入只能在-3V至3V之间。

    如果压力 传感器输出电压不低于-0.2V或高于4.2V,则LMP2022也应适用于设计。 同样,此限制是由于设备的共模范围造成的。

    我建议将您的设计放入TINA-TI,以验证设计是否能按您所需的方式运行。

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    还有一件事,我建议将LMP2022反馈中的电阻增加10倍。 反馈中包含低值电阻器将增加设计的电流消耗。 它还可能会限制放大器的输出摆动,因为放大器需要输出大量电流。 有关放大器输出摆幅限制的详细信息,我建议您观看有关输入和输出限制的TI Precision实验室视频。

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Tim Claycomb
    感谢您对我的赛道的建议。
    我真的尝试了TINA工具的仿真,然后发现了我所期望的
    但如果传感器断开,输出将超过ADC限制的最大值(0->1.8V)
    因此,我为每个运算放大器块的所有输入添加10K下拉
    在这种情况下,您能否建议最佳解决方案?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当传感器断开时,10k下拉电阻器将使运算放大器的输入接地,这将强制输出尽可能接近地。

    LM833不会出现这种问题,因为您使用的是+/-5V电源。

    但是,LMP2022仅使用单个电源(+5V和接地),因此由于输出摆动限制,输出永远无法接地。 此外,当传感器重新连接时,由于设备过载恢复,放大器需要一些时间才能从接地端转换。 但是过载恢复可能不是您设计中的问题。

    另一种防止损坏ADC输入的解决方案是在 放大器的输出中添加二极管。

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim Claycomb  
    您能告诉我输出二极管的更多详细信息吗?
    是否可以使用钳位二极管进行输出?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有关 详细信息,请观看我们的TI Precision实验室关于电气过应力(EOS)的视频。 第一个视频讨论了有关在输出上连接二极管的相关信息。 虽然视频讨论了如何连接输出上的二极管以保护放大器,但保护ADC输入的想法是相同的。

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    还有什么我可以帮您的吗? 如果我的回答已解决您的问题,请单击"此问题已解决"按钮。

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim Claycomb
    我尝试使用钳位二极管输出,但没有结果
    现在,我选择将具有显示器10K的输入连接至接地,以在与传感器断开时关闭运算放大器
    也许我会先在测试板上测试
    谢谢