This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2013-Q1:关于开机重置信息。

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2013-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/635842/tsc2013-q1-about-power-on-reset-information

部件号:TSC2013-Q1

大家好。

我想知道数据表之外的POR信息(8.2 .2.1 .1开机重置)。
您是否有关于POR的更详细资料?
如果您有,我希望尽快获得您的信息。

此致,
Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会检查一下,然后再找您。
    谢谢!
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    >>>我想了解数据表之外的POR信息(8.2 .2.1 Tm1开机重置)。 您是否有关于POR的更详细资料?

    请注意POR信息不仅仅是8.2 .2.1 .1。 整个章节8.2 .2.1 和8.2 .2.2 (DS第53至56页)都是相关的。 他们讨论POR要求和确保安全POR的重要注意事项。 这些要求可防止TSC2013-Q1进入锁定状态。

    谢谢!
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishi San

    感谢您的回复。
    还不错! 我将阅读您所说的部分。

    很抱歉,我还有一个关于 表16的问题。 请求的POR计时。
    最小t (SNSVDD_ON_RAMP)为12kV/s @–40°C至–21°C, 最小t (SNSVDD_ON_RAMP)为12kV/s@–20°C至85°C
    我认为为了执行POR,必须比预定的上升时间更快。
    例如,设备需要超过12kV的上升时间,因此我们可以使用13kV/s上升时间电源设备。

    我的理解是否正确?

    此致,
    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    >>>我认为为了执行POR,必须比预定的上升时间更快。 例如,设备需要超过12kV的上升时间,因此我们可以使用13kV/s上升时间电源设备。 我的理解是否正确?

    是的,您的理解是正确的。

    谢谢!
    Vishy