请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TSC2013-Q1 大家好。
我想知道数据表之外的POR信息(8.2 .2.1 .1开机重置)。
您是否有关于POR的更详细资料?
如果您有,我希望尽快获得您的信息。
此致,
Sho
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好。
我想知道数据表之外的POR信息(8.2 .2.1 .1开机重置)。
您是否有关于POR的更详细资料?
如果您有,我希望尽快获得您的信息。
此致,
Sho
您好,Vishi San
感谢您的回复。
还不错! 我将阅读您所说的部分。
很抱歉,我还有一个关于 表16的问题。 请求的POR计时。
最小t (SNSVDD_ON_RAMP)为12kV/s @–40°C至–21°C, 最小t (SNSVDD_ON_RAMP)为12kV/s@–20°C至85°C
我认为为了执行POR,必须比预定的上升时间更快。
例如,设备需要超过12kV的上升时间,因此我们可以使用13kV/s上升时间电源设备。
我的理解是否正确?
此致,
Sho