This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3164:IO测试说明

Guru**** 2926530 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3164, DAC3154

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/633528/dac3164-io-test-clarification

部件号:DAC3164
主题中讨论的其他部件: DAC3154

您好,

我正在尝试使用DAC3164的IO测试功能来验证FPGA的数字接口是否正常工作。 我阅读了此 线程,它提供了一些有关使用IO测试功能的信息,但我需要一些其他信息。

在双通道DDR模式中使用数字接口时,SIF寄存器中的iotest_pattern0-7字段如何用于IO测试?  与通道A和通道B相比,iotest_pattern0-7中的所有模式是否都是? 或者,有些模式仅与通道A进行比较,有些模式仅与通道B进行比较?  

谢谢!

罗伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Royce,

    我们正在对此进行调查,并将很快与您联系。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    是否有任何更新?

    谢谢!

    罗伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Royce,

    在您指向的主题中,包含一个Power Point,帮助描述如何格式化输入模式文件以同时处理两个通道。

    e2e.ti.com/.../4540.DAC3174-Pattern-Test-Feature.pptx</s>3174

    如果您阅读最后一张幻灯片中的备注,其中提到(输入数据模式文件的)第一列将映射到通道A,第二列将映射到通道B

    此外,根据数据时钟,无论您是在SDR还是DDR中操作,都不应影响模式测试的操作,因为DAC是一个使用去交错功能从输入数据模式中断开通道A/B的单一样本总线设备。 模式测试要求输入模式的样本0与同步的上升沿对齐,但不要求数据时钟。 从下面所示的数据表示意图中,您可以看到在去交错之前发生了模式测试。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    根据您所说的内容,应按如下所示应用双通道DDR模式(设置/保持时间未准确描述)。 请您确认吗?

    您说:

    模式测试要求输入模式的样本0与同步的上升沿对齐,但不要求数据时钟

    您能否详细说明"不需要数据时钟"的含义? 看起来测试模式电路在数据时钟域中运行,因此需要运行数据时钟。

    谢谢!

    罗伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请看我对这封信的答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Royce,

    很抱歉混淆了。 我试图引用DAC3154数据表,并打算说同步需要与样本0对齐,但数据时钟不需要。

    此外,您能否与我分享您在哪里获得了数据时钟,同步和数据图? 我认为如果它在数据表中就会有所帮助。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    我使用名为 WaveDrom的免费工具创建了计时图,下面是JSON。 图中是否正确描述了应如何应用测试图案?

    {
    标题:{文本:"DAC3164 IO测试模式计时-双通道DDR模式"},
    信号:[
    {name:'datacLKP/N',wave:'N....',period:2 },
    {name:'sYNC',wave:'01xxxxxx01x',period:1,phase:1},
    {name:'data[11:0]',wave:'=========== ',相位:1,数据:['PATT_7','PATT_0','PATT_1','PATT_2', 'Patt_3','PATT_4','PATT_5','PATT_6','PATT_7', 'Patt_0',},]
    ,
    配置:{ hscale:2}
    

    谢谢!

    罗伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Royce,

    感谢您分享您创建时间图表的方式! 是的,这很好地说明了应如何将最强模式应用于发援会

    此致,

    丹。