请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS8881EVMV2-PDK 主题中讨论的其他部件:ADS8881, REF6045,
我遇到了一个有关ADS8881EVMV2测试的新问题,那就是我的SNR (在“ADS8881 GUI”中测试)比数据表差得多。
以下是我的测试条件:
-
2.25 Vp,1.5kHz全刻度正弦输入。
-
采样率:20KSPS
-
我的模拟输入来自AP525,配置如下所示:
我的测试结果是:
数据表中的SNR应约为100dB,我的计算结果约为98dB,但测试结果远高于上述值。
如何实现,我可以采取哪些措施来提高绩效?