This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8881EVMV2-PDK:SNR在测试结果和数据表之间存在巨大差距

Guru**** 2562130 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8881, REF6045, ADS8881EVMV2-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/635794/ads8881evmv2-pdk-snr-has-a-huge-gap-between-tested-result-and-datasheet

部件号:ADS8881EVMV2-PDK
主题中讨论的其他部件:ADS8881REF6045

            我遇到了一个有关ADS8881EVMV2测试的新问题,那就是我的SNR (在“ADS8881 GUI”中测试)比数据表差得多。

             以下是我的测试条件:

  1. 2.25 Vp,1.5kHz全刻度正弦输入。

  2. 采样率:20KSPS

  3. 我的模拟输入来自AP525,配置如下所示:

    我的测试结果是:

    数据表中的SNR应约为100dB,我的计算结果约为98dB,但测试结果远高于上述值。

    如何实现,我可以采取哪些措施来提高绩效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我未能插入Figs,滤波器设置为:
    高通:交流(<10Hz)
    低通:AES17
    权重:50美制减重

    我的SNR测试结果为88dB (我可以测试的最佳值)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lucas:

    要获得性能,需要使用接近全刻度的全差分信号。  请注意,GUI在屏幕右下角的频谱分析页面上显示信号功率。 ADS8881EVMV2-PDK采用REF6045 (4.5V)构建而成;因此,大约 +/-4.39V (8.78Vpp或从满量程到-0.2dB)的全差分信号应能提供性能。

    其他问题: 函数发生器是否通过SMAS J1和J2连接?  您使用的是APx525的平衡输出还是其他连接?  如果可能, 请提供一张图片,显示信号功能发生器与评估板的连接。  

    非常感谢,

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持! 我认为这是连接问题。