This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA411-Q1:VCC和VIO加载当前问题

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/634780/pga411-q1-vcc-and-vio-load-current-question

部件号:PGA411-Q1

您好,专家,

我们正在渗透PGA411以取代ADI解决方案。  下面是  我的客户关于VCC和VIO的一些问题, 您可以帮您检查一下,感谢您的支持,下面是问题:

1. 在我们的旧版本数据表(2016版本)中, 它 没有最新数据表中显示的9.1 部件,因此不确定我们为什么要添加此更改? 例如,如果

     以下是我们在内部测试中发现的一些错误?

2.在正常操作或 稳定操作状态下VCC和VIO输出电流?

3. 在加电过程中,VCC引脚(5V)和VIO引脚(3.3V)的最大瞬态负载电流?  这些瞬态负载电流将分别持续多长时间?

4. VCC (5V)是否必须在VIO (3.3V)之前通电? 为什么?

5.如果客户接通VCC(5V)和VIO(3.3V)的电源,是否有任何风险? 如果客户已经修复了硬件设计,他们是否可以从软件方面获得一些解决方案来规避此风险?

感谢您对客户的紧急问题的大力支持,非常感谢!

此致,

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sulyn,

    1) 我们发现,首先打开VIO可能会导致大电流消耗。 我们还发现,如果VCC和VIO由同一电源供电并同时供电,则可能存在浪涌电流,从而导致弱电源无法完全打开。 这就是为什么我们建议电源能够提供至少400mA的电流。

    2) 我之前已经回答过这个问题,让我看看典型的电流是什么。 请注意,大多数VCC电流将取决于VEXT升压电压和解析器负载。

    3) 瞬态电流可达300mA,但仅在VCC的上升时间内。 请注意,此值用于VIO = 5V,因此VIO = 3.3V应更小。

    4) 如果VIO首先通电,则在VCC通电之前,电流消耗会更高。

    5) 如果电源能够处理电流,则应该不会出现问题。 他们是否已经有主板? 它们是否一起为VIO和VCC供电?

    谢谢!

    -Clancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clancy,

    感谢您的支持! 关于您的问题:

    1.客户已修复其PCB,PCB返回。 电压为VCC,电压为VIO,电压为3.3V,但两种电压都不能支持>300mA。 5V和3.3V电源由同一电源产生,因此5V和3.3V将同时通电。

    2. VExt和解析器的负载以及具体情况如下表所示,您是否可以帮助检查正常操作期间的VCC和VIO电源电流?

    由于客户硬件已修复,不确定我们是否有使用软件解决方案的解决方案? 对此有何建议? 对于在上述VEXT和解析器负载下正常运行期间的VCC和VIO电源电流,非常感谢您帮助检查,非常感谢!

    Sulyn

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clancy:

    您能否帮助您尽快回复最后一封邮件中的问题? 谢谢。

    重要的是,现在客户完成了主板,他们使用我们的TPS6.5381万为PGA411提供5V和3.3V电压,因为这种5V和3.3V电源也为其他器件提供电源, 因此,最高可提供PGA411的电流将低于300mA,5V和3.3V将同时通电,所以这种电源解决方案似乎无法满足我们的数据表要求。 正确吗?

    由于我们需要推动客户向前发展,因此我们可以推出ADI解决方案。 如果我们想说服客户更改设计,您能否帮助您尽快建议可用的低成本解决方案? 更好 的是,已经被其他 客户使用过,非常感谢您的支持!

    Sulyn

     此致,

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Clancy和大家,

    请您帮助支持我的上述邮件问题,非常感谢!  我们最好能为客户提供一个经济实惠的电源解决方案,然后我会让客户根据我们的建议尽快重新设计主板。

    此致,

    Sulyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sulyn,

    如果VIO消耗大量电流,将VIO电压电平拉低,VCC导轨是否仍会通电? 如果是这样,则它们应保持良好状态。 但是,由于VIO和VCC是由同一电源生成的,我不确定是否会出现这种情况。 他们使用的是什么动力部件?

    谢谢!

    -Clancy