请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DAC5672 你好
我想在我的应用中生成高达10MHz的正弦信号,90dB SFDR,超过10MHz时SFDR应在50~60dB左右,我的意思是不太坏。
在TI的DAC选择中,我找不到更好的DAC,并且我想在DAC之后添加高线性FDA。
你有什么建议吗?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
好的,谢谢
我查看了DAC5672A的数据表,并找到了如下示意图和布局:
(第18和25页)
实际上,我想将数字数据从FPGA发送到DAC。 我在DAC5672A的输入处看到一些终端电阻器。
像往常一样,输入数字数据很嘈杂,因为我使用了TI的更简单的切换台来处理FPGA的电源。
它是否影响发援会的业绩?
此致