This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5672:高质量信号发生器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5672A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/643116/dac5672-high-quality-signal-generator

部件号:DAC5672

你好

我想在我的应用中生成高达10MHz的正弦信号,90dB SFDR,超过10MHz时SFDR应在50~60dB左右,我的意思是不太坏。

在TI的DAC选择中,我找不到更好的DAC,并且我想在DAC之后添加高线性FDA。

你有什么建议吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    XYZ xyz,
    我将您的问题发送给了我们的一位工程师。
    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,XYZ,

    对于您的应用,DAC5672A应该足够好。 有关FDA的建议,请在放大器论坛上发布。

    此致,
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢

    我查看了DAC5672A的数据表,并找到了如下示意图和布局:

    (第18和25页)

    www.ti.com/.../slau139b.pdf

    实际上,我想将数字数据从FPGA发送到DAC。 我在DAC5672A的输入处看到一些终端电阻器。

    像往常一样,输入数字数据很嘈杂,因为我使用了TI的更简单的切换台来处理FPGA的电源。

    它是否影响发援会的业绩?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,XYZ xyz,

    只要您满足设置和保持计时要求,并且满足数据表的6.7 至6.9 部分中的要求,DAC就能够注册(锁定)数字输入数据。 发展援助委员会的业绩应该是好的。

    输入到DAC的数据是数字的,只要您的数字数据正确地锁定到DAC,数字数据上的噪声将不会影响DAC的输出。

    此致,
    Neeraj