This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308:PGA308寄存器不能读取和写入相同的数据

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/632920/pga308-pga308-registers-can-t-read-and-write-the-same-data

部件号:PGA308

TI 工程师:您好

      当我们调试PGA308时,我们发现当VS=3.34V,VREF=3.25V时,寄存器ZDAC和GDAC可以写入 数据,但我们读取了其它数据!

当VS电压调整为3.27V电压时,寄存器ZDAC和GDAC可以读取和写入相同的数据。

VS和VREF电压之间的对应关系是什么?这如何影响1W的寄存器读写? 或者1W的计时是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    Vs和Vref之间有关系?  

    当参考电压低于vs 0.09V时,它无法读取/写入ZDAC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新sch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    PGA308在具有从1.8V到Vs的任何地方的Vref输入时都应该能够正常工作。 1W交易不应依赖于Vref/Vs。 这可能与您所问的另一个问题有关:如果输出电压仍在加载1W总线,则不同的电源电平可能会触发PGA308的故障检测比较器之一,从而导致输出摆到可以进行通信的水平。

    如果您可以在两种情况下都包括1线总线(理想情况下在针脚2处测量)的示波器,这可能有助于故障排除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex Davis您好:

    目前,R308为常闭。
    1W的高低电平电压是正常的,这与VS电压相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题是否在多个PGA308设备中仍然存在? 设备可能已损坏。