This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3151:DACCLK

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/640654/dac3151-dacclk

部件号:DAC3151
主题中讨论的其他部件: CDCE6.2005万

你(们)好

对于DAC3151,请在以下问题上提供帮助。 谢谢!

数据CLK和DAC CLK的关系是什么? 如果数据速率为400MHz,那么数据CLK和DAC CLK都是400MHz?

数据CLK和DAC CLK是否必须来自相同的clk源?

3.客户倾向于从FPGA提供DAC CLK。 是否正常?

FPGA CLK输出是LVDS,但DAC CLK需要LVPECL。 是否正常?

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,David
    DATACLK应该是FPGA提供的LVDS时钟,以便将数据锁定到DAC。
    DACCLK必须是低抖动高转换率时钟。 它用于创建DAC输出信号,因此,如果需要高质量的DAC输出信号,抖动非常重要。 此要求意味着不应使用FPGA创建此时钟。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim

    感谢您对问题3和问题4的回答。 以下问题如何? 非常感谢!

    数据CLK和DAC CLK的关系是什么? 如果数据速率为400MHz,那么数据CLK和DAC CLK都是400MHz?

    数据CLK和DAC CLK是否必须来自相同的clk源?

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    DACCLK以DAC的输出采样速率工作。 如数据表所示,此时钟应由CDCE6.2005万或LMK048xx等低抖动源创建。 此同一时钟设备将向FPGA发送时钟,以用于创建数据和DATACLK计时。

    DATACLK是与FPGA发送的DAC数据同步的SDR (单数据速率)。 请参见DAC3151数据表的图1。 由于时钟模式为SDR,因此DATACLK和DACCLK频率将相同。 此时钟相对于数据的计时至关重要,因此二者都应由FPGA生成。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jim

    DAC3151用户指南显示了DAC3151对和TSW1400进行测试。我现在没有TSW1400。 是否可以使用TSW14J56,TSW1266或其它任何部件进行更换? 非常感谢!

    此致
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,

    您提到的其他两个板将不起作用。 您唯一的其他选择是低成本TSW1406EVM。

    此致,

    Jim