This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836:有关电源的问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/635416/amc7836-question-about-power

部件号:AMC7836

你(们)好

我的客户正在采用AMC7836。 引脚1为3.3V。 PIN50/PIN62/PIN20/PIN57为5V。 引脚17为-6V。 PA负电压由PIN15/PIN16/PIN18/PIN19提供。

客户想知道,要保持PIN15/PIN16/PIN18/PIN19电压,哪些针脚必须通电(PIN1/PIN50/PIN62/PIN20/PIN57)?

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    只有AVEE需要通电才能使DACA0,1,2,3 DAC保持为负值。 一旦任何一个电压降低到POR事件所需的电压,所有DAC将转至钳位电压。 由于AVEE为-6V,一组DAC将假设~Ω-5V作为钳位值。

    这是否回答了您的问题?

    谢谢!
    保罗