请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AMC7836 你(们)好
我的客户正在采用AMC7836。 引脚1为3.3V。 PIN50/PIN62/PIN20/PIN57为5V。 引脚17为-6V。 PA负电压由PIN15/PIN16/PIN18/PIN19提供。
客户想知道,要保持PIN15/PIN16/PIN18/PIN19电压,哪些针脚必须通电(PIN1/PIN50/PIN62/PIN20/PIN57)?
此致
David