This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7812EVM-PDK:AMC7812EVM-PDK:需要最新的AMC7812EVM软件

Guru**** 2585665 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7812EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/631000/amc7812evm-pdk-amc7812evm-pdk-latest-amc7812evm-software-required

部件号:AMC7812EVM-PDK

您好,

我们上周购买了AMC7812EVM-PDK评估套件,我们需要能够在Windows 7中运行的最新软件。

已从TI网站下载SW,其版本为1.0 .0.0 ,当我们尝试通过USB接口连接到评估套件时,Windows无法检测到评估套件

谢谢!

Murali

博世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Murali,

    欢迎并感谢您在e2e论坛上发帖! 关于此问题,您能否在连接设备时提供错误或GUI的快照?  此外,硬件设置的图片将有助于我们了解此问题。

    谢谢!

    Matthew Sauceda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已附加到硬件设置和GUI的快照上方
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Murali,

    您收到的AMC7812EVM PDK套件似乎是来自AMC7812EVM的旧(过时)变体,可通过以下链接查看更新的版本:

    www.ti.com/.../amc7812evm-pdk

    网站上的软件只能与上面URL中显示的主板一起使用。 请问您在哪里订购了AMC7812EVM? 我可以免费向您发送更新的EVM。 请将您的地址信息发送给我的朋友邀请和消息。

    此致,
    Matthew Sauceda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们从element14采购。 我们能否获得替换件?  这是什么流程?

    谢谢!

    Murali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Murali:

    感谢您的回复和朋友请求,我将使此convo脱机并尝试生成替换。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    是否有更换更新?

    谢谢!

    Murali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howdy Murali

    我对延迟表示歉意,TI商店似乎正在向TI商店补充库存,很快就会发货。 我将通过e2e消息向您提供货件状态。

    此致,
    马特